This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393586/mspm0l1306-schematic-check

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

我打算使用  MCU 发送和接收 SPI 信号。  您好、请查看随附的原理图、了解 MSPM0L1306以及10引脚接头是否设置正确。

e2e.ti.com/.../schematic-pg-1.pdfe2e.ti.com/.../schematic-pg-2.pdf

谢谢!

耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    我只能帮助您查看 MCU 部件。 VDD 和 VSS 之间的电容太小。 您应该将4.7uF 更改为10uF。 而 VOCRE 和 VSS 之间的电容过大。 您应该将其更改为0.47uF。 您可以参考我们的 L1306 LaunchPad 设计来修改您的电路。

    MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件(LP-MSPM0L1306)用户指南(修订版 E)(TI.com)

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    谢谢您、我已对您推荐的电容器进行了更改。 在第19页的开发套件用户指南中、UART 连接的实现方式与我们设置的方式不同。 在我们的中、UART 通过 FTDI 6引脚连接器连接、用于这种类型的设置:

    您是否对我们的实施有任何顾虑?

    谢谢!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、  

    您会发现它们是不同的、因为在我们的 M0的 UART 中、它不使用硬件流控制。 但我认为您可以这样做、因为 CTS 和 RTS 没有复杂的逻辑、您可以轻松实现其代码逻辑。

    此致、

    Janz Bai