This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:源代码(QUOT);用户必须在迁移后选择器件(&A)。 用户必须确保选择与 CCS 启动器件设置相同的器件以进行正确配置和确认;错误?

Guru**** 1799820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392993/mspm0g3507-source-of-user-must-select-a-device-after-migration-user-must-make-sure-to-select-the-same-device-as-the-ccs-launch-device-setting-for-proper-configuration-error

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我已经多次尝试从现有项目创建新项目。  创建工程、编辑/不更改任何内容、编译工程、每次都失败并显示以下消息:

"用户必须在迁移后选择设备。 用户必须确保选择与 CCS 启动器件设置相同的器件才能进行正确配置。"

现在、这里是有趣的事情。  除非你挑选了处理器、否则你不能创建项目、所以我选择了一个器件、并且错误消息是指"迁移"。  什么是"迁移"?  再说一次、我 不做任何更改、也完全编译了从模板创建的内容。  我没有"迁移"任何内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    您能否帮助确认:

    1)。 当您构建从 SDK 导入的示例工程或构建您自己生成的新工程时、是否出现了"error"?

    2)。 您能否向我展示有关"错误"的完整图、因为我认为此信息不应该是错误、它应该只是警告或建议。 您能向我展示问题窗口和建议窗口的图吗? 一般而言、此信息不会影响建筑。

    3)。 如果您使用 CCS、CCS 和 SDK 的版本是什么?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个来自 SDK 的工程、我没有对其进行任何更改。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经在我这边尝试过。 这只是一个通知。 只要没有"错误",它不会影响建筑。 请尝试重新构建它、并检查是否 可以获得正确的结果。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实可以编译/编译、但是作为 TI 的长期客户和新 CCS 用户、我曾经遇到过忽略警告很糟糕、允许从工具发出错误警告也很糟糕的情况。  无论哪种方式、这都是一个错误、需要修复、以便您的下一个新用户不会浪费他们的时间、而您会问他们收到了什么警告。  请报告该错误、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的关注、我将报告此问题、并在稍后与我们的软件团队讨论。  

    此致、

    Janz Bai