This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:实时表达式在调试会话期间不会刷新

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392951/tms570lc4357-live-expression-does-not-refresh-during-debug-session

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

你好、jagadish、

我们无法在实时表达式期间读取观察表达式如何为调试会话设置连续刷新。

此致、

Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    确保启用"Continuous Refresh"选项。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    此按钮在我们的评估板上不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    此设置不应依赖于板类型。

    此按钮在我们的评估板上不起作用

    您认为此设置在您这边不起作用的原因是什么?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    我们在调试时看不到任何变量值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    如果您想查看一个变量、那么首先我们应该需要将该变量添加到表达式窗口中。

    在"Expressions"视图中查看全局变量(youtube.com)

    例如、在以下代码中、我想在表达式窗口中观察 CTR 变量:

    1.首先我要复制变量  

    2.现在点击表达式中的"添加新表达式"选项。

    3.现在我将把 CTR 变量名称粘贴到这里,将其添加到表达式窗口中。

    4.现在运行代码时、只要它碰到断点、相应的变量值就会更新到表达式窗口中。 如下所示。

    还请记住以下内容、对于局部变量、该值将仅在局部变量作用域中获得。 例如,在下面的代码中,我在表达式窗口中添加了"通道"局部变量,但我无法获得 该变量的值,因为它的范围仅限于 esmGroup2Notification 函数,所以只有在该函数中我们才能看到它的值。

    正如您在访问该函数时所看到的、我们只能看到该局部变量的值。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    我知道如何添加变量至实时观察。 我想我们的实时手表已经坏了。 此问题是如何在我们的 IDE IDK 上发生的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享断开的 CCS IDE for Expression 窗口的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    正如我们在上次调用中讨论的那样、这应该是由于 TMS570LC4357中默认启用了高速缓存。

    希望它能解决您的问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它解决了我们的问题现在我们可以在调试会话期间获得实时表达式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它解决了我们的问题、现在我们可以在调试会话期间获得实时表达式。

    很高兴听到这家酒店!

    祝您度过美好的一天!