This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:存储器浏览器中的 BAD0值。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392950/tms570lc4357-bad0-value-from-memory-browser

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

你好、jagadish、

我们在对闪存进行读取和写入操作的过程中获取 BAD0值。 我们如何解决这一问题?

非常感谢  

此致

Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您能否分享您的错误消息的屏幕截图?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Kay_3101_t-2024_2D00_07_2D00_29-134859.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    很抱歉、我仍然不明白什么是 BAD0错误。 我以前在闪存读取和写入中从未听说过此错误。 因此、请提供有关您的错误的更多详细信息。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    当然、我们使用自动 ECC 生成功能进行写入和读取操作来进行访问。 我们的读取和写入缓冲区的大小与16字节相同。 我们使用这些函数来开发引导加载程序。 是否需要有关此错误的更多详细信息?

    此致、

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    我们将在闪存的读写操作过程中获取 BAD0值。 [报价]

    请解释 BAD0误差是什么意思?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    实际上、我假定这是一个错误、因为我在 TI 论坛中看到了一些问题。 我不知道到底是什么错误。

    我们的读取和写入流程运作良好。 遇到的误差的一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    我们刚刚遇到此类错误。

    我看到的是1秒的视频、我看到的是内存位置的值变化。 但我不明白那里有什么错误,所以请解释你得到的错误。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    我们也不知道。 但我想我们从内存视图中看到了一些错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您说有一些问题、但您没有提供问题的适当详细信息、我如何在没有完整详细信息的情况下处理它。

    如果您想共享某个实时屏幕、请 安排一次实时调试会议来解释您的问题。

    根据您的方便时间安排、我将于上午10点至晚上8点在 IST 举行会议。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、


    我们也不知道如何解决这个问题。 因此、我无法提供更深入的细节。

    如果您有空、我们可以安排今天的会议

    此致、

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天,这是困难的,从我的端

    我明天会有空。 请安排明天的会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 jagadish ,

    这里是我们的会议链接  

    https://teams.live.com/meet/9427213915654?p=tg5JOxOOOMxIj8BLSg

    我计划12点。

    此致、

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    什么是印度标准时间?

    凌晨12点是哪个时区?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagdish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    平台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是不是可以预先准备它, 12上午意味着它是在午夜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、

    我想说的是晚上12点  

    我现在正在团队会议中等待您。

    此致、

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说下午12点 [/报价]

    今天还是明天?

    今天已经是下午3点了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在就可用。

    下午12时30分、土耳其。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您在土耳其时间下午4点免费吗

    这意味着 IST 的下午6:30?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    我假设 IST 是伊斯坦布尔在我们的整个转换,所以很抱歉:)。

    我是下午4点来伊斯坦布尔的钥匙。

    此致、

    Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    我在整个转换过程中假设 IST 为 Istanbul、因此很抱歉:)。

    不用担心!

    我是伊斯坦布尔下午4点的钥匙。

    好的、我也会 在下午4点伊斯坦布尔加入、

    相同的会议链接?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、提供相同的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    当 BAD0无法通过 CCS 读取存储器时、  

    我的意思是、在擦除和将数据写入闪存时、调试器可能会由于编程和擦除而无法正确发送数据、但由于 CCS 在相应位置显示 BAD0、我们会持续向 CCS 请求数据。 但这不是闪存中的实际数据、只是表示调试器未正确读取相应位置。

    我的意思是、这不会影响功能、它只是由于在擦除和编程时有连续刷新选项而发生的。 我们可以忽略该情况。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 jagadish 的解释、

    祝您愉快!

    此致、

    Furkan