This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS12x + GCC + CCS + HALCoGen 入门

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394585/getting-started-with-tms570ls12x-gcc-ccs-halcogen

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

大家好!

我将用 TMS570LS12x 微控制器系列开始一个新项目、并希望获得一些关于设置和使用此平台的指导。 我使用 GCC 作为编译器并使用 Code Composer Studio (CCS)进行开发。 我还计划使用 HALCoGen 进行外设初始化。

有人可以就以下事项提供一些建议或步骤吗?

  1. 设置和配置:

    • 如何配置 Code Composer Studio (CCS)以与 TMS570LS12x 的 GCC 配合使用?
    • 是否需要任何特定设置或插件来将 GCC 与 CCS 集成?
  2. HALCoGen 集成:

    • 如何在 CCS 中生成 HALCoGen 代码并将其与 GCC 项目集成?
    • 使用 HALCoGen 配置外设和初始化微控制器的最佳实践是什么?
  3. 基本示例:

    • 有没有简单的示例项目或教程演示如何将 HALCoGen 与 GCC 和 CCS 用于 TMS570LS12x?
  4. 疑难解答:

    • 设置此环境时、我可能会遇到哪些常见问题、如何解决这些问题?

非常感谢您提供任何见解或资源。 谢谢!

此致、
Akmal Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akmal Khan:

    我的建议将从以下常见问题解答开始:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上面的主题中、我链接了入门示例:

    在上面的常见问题解答中,LED 视频教程包含了安装工具所需的所有基本步骤,他们还提到了配置过程。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的建议。 我成功与 TI + HalCoGen 合作。

    我正在寻求支持、以便在 CCS 中将 GCC 与适用于 TMS570LS1227的 HalCoGen 配合使用。

    以下是我尝试过的内容:

    1. 我遵循了 TI E2E 论坛的建议:

      -mcpu=cortex-r4 -march=armv7-r -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -I"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q3/arm-none-eabi/include" -g -gdwarf-3 -c -mlittle-endian -r

      供电方

    2. 我还尝试了在 ARM 大端字节序系统中使用 Linaro 建议的工具链:

      https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/

      供电方

    但在应用第一条建议后、我遇到了警告。 以下是详细信息:

    Building target: "Project1_GNU_ThreadX.out" Invoking: GNU Linker "C:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe" -Og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -specs="nosys.specs" -mcpu=cortex-r4 -march=armv7-r -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -I"C:\ti\ccs1230\ccs\tools\compiler\gcc-arm-none-eabi-9-2019-q4-major\arm-none-eabi\include" -g -gdwarf-3 -c -mlittle-endian -r -Wl,-Map,"Project1_GNU_ThreadX.map" -o"Project1_GNU_ThreadX.out" "./source/dabort.o" "./source/errata_SSWF021_45.o" "./source/esm.o" "./source/gio.o" "./source/notification.o" "./source/pinmux.o" "./source/rti.o" "./source/sys_core.o" "./source/sys_dma.o" "./source/sys_intvecs.o" "./source/sys_main.o" "./source/sys_mpu.o" "./source/sys_pcr.o" "./source/sys_phantom.o" "./source/sys_pmm.o" "./source/sys_pmu.o" "./source/sys_selftest.o" "./source/sys_startup.o" "./source/sys_vim.o" "./source/system.o" -Wl,-T"../source/sys_link.ld" -Wl,--start-group -lc -Wl,--end-group arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/dabort.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/errata_SSWF021_45.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/esm.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/gio.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/notification.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/pinmux.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/rti.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_core.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_dma.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_intvecs.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_main.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_mpu.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_pcr.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_phantom.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_pmm.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_pmu.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_selftest.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_startup.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/sys_vim.o: linker input file unused because linking not done arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe: warning: ./source/system.o: linker input file unused because linking not done Finished building target: "Project1_GNU_ThreadX.out" **** Build Finished ****

    您能否提供有关解决这些警告以及在适用于 TMS570LS1227的 CCS 中使用 GCC 成功构建项目的指导?

    谢谢、此致、
    Akmal Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akmal Khan:

    我以前从未听过这些警告。

    首先、我想知道、忽略警告、您的预期功能是否成功实现。 您是否执行了项目并验证了功能。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。