This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:工业通信 SDK

Guru**** 1796780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394986/am2432-industry-communication-sdk

器件型号:AM2432

工具与软件:

SDK 中的所有协议是否均可用于生产而无技术限制、如超时、复位等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、SDK 中提供的所有协议及其相应示例都可直接用于生产、没有任何技术限制。
    购买器件时请特别注意电路板型号。 作为参考、请考虑使用以下器件以及器件型号。

      

    XAM6442B
    S F GHAALV

    目前、只有器件中存在特性"F"(器件型号中的粗体字母)时、所有协议栈才能正常工作。 更多详细信息、请参阅以下文档9.1.2部分中的特性。
    www.ti.com/.../am2434.pdf

    关于 EtherCAT 协议的另一点是、 客户需要在从 ETG 获取源代码后重新构建 Beckhoff 堆栈库、以消除任何与超时相关的问题。

    此致、
    Laxman