This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:EQEP0选通是否支持多个外部输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394849/am2431-does-eqep0-strobe-support-multiple-external-input

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在评估我们的 AM2431 eQEP。 从数据表中可以看到、EQEP0_S 可在引脚 R19、V3、B16上配置、如下所示。

客户询问我们是否可以将所有 引脚 R19、V3、B16配置为 EQEP0选通、并且每个引脚是否连接到独立的外部输入?

这样做的原因是为了允许每个外部输入可以独立存储编码器的位置信息。

您可以帮助检查可行性吗?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的提问。

    您可以将任何一个引脚配置为所需的功能、而不是所有引脚。

    请参阅数据表的引脚属性部分。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复!

    这是否意味着如果我将引脚 B16配置为 EQEP0选通、那么引脚 R19和 V3能否再配置为 EQEP0选通?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    谢谢你。

    可以尝试 SysConfig。

    您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa