This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:无法连接 Web 服务器

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394350/tm4c1294ncpdt-unable-to-connect-web-server

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!

 我使用 TM4C1294XL Launch Pad enet_io.c 示例来控制使用 Web 服务器进行的控制。 在表达式窗口 g_ui32IPAddress= -1660901184中、将此十进制数转换为 IP 地址后为96.144.17.132、输入此 IP 地址后无法连接所显示的 Web 服务器  

无法访问此站点

您能指导我如何进行调试吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否在未进行修改的情况下按原样运行该示例? 该示例应从网络上的 DHCP 服务器获取 DHCP 地址。 该示例将在"Terminal"窗口中显示获取的 IP 地址。 请从终端窗口中找到地址、而不是 读取 g_ui32IPAddres。  

     下面的显示了我在运行相同示例时从 DHCP 服务器获取的 IP 地址。 您的 IP 地址将会不同。 请从您的终端窗口阅读我们的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tq ITS WORKING