This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:ThreadX 库(使用 ARM FuSa 编译器工具6.16.2构建)与使用 TI ARM 工具 ti-cfg-arm_20.2.7.LTS 构建的 TI 代码之间的链接时兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389905/rm48l952-link-time-compatibility-between-threadx-library-built-using-arm-fusa-compiler-tools-6-16-2-and-ti-code-build-using-ti-arm-tools-ti-cfg-arm_20-2-7-lts

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGENDP83640

工具与软件:

我的目标是将使用 ARM FuSa 工具构建的库链接到使用 TI ARM 编译器工具构建的应用。

使用 TI ARM 工具 ti-cfg-arm_20_2_7.LTS 时、我尝试 使用 ThreadX 库(使用 ARM FuSa 工具6.16.2构建)以及一些 TI HalCoGen 代码和 C/C++应用程序代码建立的普通链接、但失败了。  这两个构建独立运行。  TI 代码在 ARM HDK 上成功运行。  但是、当我包含使用 ARM FuSa 工具构建的 ThreadX_XDER.a 库文件时、TI 链接器会抱怨并遇到错误(见下文)。  作为受限功能测试、我将在 TI 链接器上使用 flag --retain 尝试强制它保留 ThreadX_XDER.A 库中的其中一个目标文件、但收到错误:

####################################################################################################################

****构建项目 Config_01_POC 的配置调试****

"C:\\ti\\ccs1240\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 20 all -O
 
生成目标:"CONFIG_01_POC.OUT"<***成功完成所有编译***>
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armcl 11.12"-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me --opt_for_speed=1 --define=XDER_COMPIER_TI_20_2_7_LTS --define=CCS --define=_AEABI_char_level=1 --define=fpu_present /ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/lib /ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/include dead_func_XDER.txt -fill_value=0xfacedie --rom_model --compress_dwarf=off -o "Config_01_epc.out"./Config_01_poc_hal/source/adc.obj "./Config_01_hal_01_epc/hal_01_hal_hal/epc/hal_01".obj "./Config_hal_01_hal_hal_hal_hal_phal_01_phal/pc.obj ".obj "./pc/hal_01_hal_hal_hal_01_hal_hall/pc.obj ".obj ".obj ".obj "./f_01_01_hal_hall/f_01_hall/f_01_01_phon.obj Kip_Leitner /ti/Hercules/Cortex-R4 Kip_Leitner。
Makefile:187:目标"Config_01_poc.out"的配方失败
gmake[1]:***[Config_01_POC.Out]错误1.
Makefile:183:目标"全部"的配方失败
gmake:***[All]错误2.

****构建完成****

以下是 makefile 内容:

#所有目标
全部:$(OBJS)$(CMD_SRC)$(GEN_CMDS)
@$(make)--no-print-directory -Onone "Config_01_poc.out"

#工具调用
CONFIG_01_POC.OUT:$(OBJS)$(CMD_SRC)$(GEN_CMDS)
@echo 'building target:"$@"'
@echo '调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/bin/armcl 11.12"-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me --opt_for_speed=1 --define=XDER_COMPIER_TI_20_2_7_LTS --define=CCS --define=_AEABI_char_level=1 --define=fpu_present /ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/lib /ti/ccs1240/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.7.LTS/include dead_func_XDER.txt --fill_value=0xfacedit --rom_model --compress_dwarf=off -o "Config_01_poc.out"$(ordered_OBJS)
@echo 'finished building target:"$@"
@回波''

##################################################################################################

绝对清楚的是,在 ARM FuSa 下构建 ThreadX(英语:ThreadX)(英语:ThreadX))效果很好。  HALCoGen 代码+我用 C 和 C++编写的应用程序代码的构建过程很顺利--并且执行得很好。  但是、当我尝试将 ThreadX 库链接到我的20.2.7_LTS 构建时、编译失败了。  添加的所有内容如下行:

-l"C:/Users/Studio/Development Kip_Leitner Workspace/ThreadX_XDER/Debug/ThreadX_XDER.a.

此外、为了使用 WSL 比较 ABI 标签、我使用 Linux readelf 转储(a) ThreadX_XDER.A 库和(b)使用 TI 工具构建的最终*。out 文件(无需尝试链接 库)上的 ELF 信息。  以下是标签差异(左侧是 ARM FuSa 编译器、右侧是 TI 20.2.7_LTS)。   不知道如何使所有的 Tags 相同,但似乎两个编译器都配置为产生兼容的二进制输出。  

我不确定可能出了什么问题。  您能帮忙吗?  我已经在这方面工作了三天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kip:

    我会将您的问题转发给 TI 编译器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../readelf_5F00_a_5F00_threadx_5F00_xder.a.txt 使用使用使用使用"readelf -A "创建的 ARM FuSa 工具将 ThreadX 的 ELF 属性编译为库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了帮助所有人了解此问题的优先级、我的管理人员授权我披露以下信息:在 FY25中、在成功完成24财政年度的代码测试之前、我的公司计划从德州仪器(TI)购买多达30,000个 Hercules 级处理器。  要完成此工作、需要知道是否有成功的路径将使用 ARM FuSa 编译器工具构建的 ThreadX 链接到使用 TI 20.2.7_LTS 工具构建的映像中。  我询问 ARM 团队他们自己的 FuSa 工具链是否与自己的 ARM AEABI 规格兼容。  他们说是的、因此如果这是真的、那么我没有在一个或两个工具链中正确配置某个东西、或者20.2.7_LTS 链接器遇到了由 ARM FuSa 6.16.2生成的 ELF 问题

    此外、如果根据某个经过认证的编译器构建、ThreadX 仅符合功能安全(FS)规范60730。  由于 ThreadX 编译系统从未移植到 TI LTS 系列编译器、因此除了需要付出巨大的努力来移植 ThreadX 本身并实现与60730工具链兼容的重新认证、这本身是非常重要的努力)、没有其他方法可以将这些重要组件添加到编译中。  我们需要为我们的应用以及 ThreadX 提供 TI HALCoGen 和 FS 库代码、因此我们要依靠 LTS 链接器在链接中取得成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会测试与 ARM FuSa 编译器构建的代码的链接。  我不知道有谁做过这件事。

    链路失败、根本没有诊断程序?  你确定吗?  链接器会生成任何文件、例如 .out .map 情况?

    考虑该实验。  编写一个只有一个源文件的小型程序。  它具有一个从 ThreadX 库中调用一个函数的主函数。  这是一个不运行的仅构建实验。  像使用 TI Arm 编译器那样构建一个源文件。  将其与 ThreadX 库链接在一起。  发生什么情况?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 Arm 属性(例如)如果有用  TAG_ABI_PCS_R9_USE 、在 由 Arm 维护的本规范中进行了说明。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、我在看标签时通读了许多 ABI 规范的部分内容。  我认为、在今天结束时、链接的成功将由以下内容来定义

    • 修改 ARM FuSa 构建配置选项以尝试找到 TI LTS 链接器能够理解的最少基本子集
    • 了解如何配置 LTS 编译器以使用与 ARM FuSa 编译器选项兼容的配置选项。

    我仍然希望这能起作用。  例如 ARM DSP 库链接良好、没有问题、因此我们知道至少有一个外部构建的库可以正常工作。

    现在、我正在为你写一个我几天前做的关于"简单使用案例"的实验——非常类似于你所建议的。  我需要一段时间才能发布详细信息。  之后、我将运行您认为的确切实验。  我认为这是一个很好的想法,简化一切,看看什么基本的东西是否有效。  我迷失在杂草中——应该在几天前做这件事。

    如果 TI LTS 编译器之一的编译器人员能够查看这些标签就会很好。  我知道、有时(甚至现在) TI 编译器团队对标签有很大的了解、因为为了获取 ThreadX 的简单链接(我将在下面介绍)来工作、我必须以各种方式按摩 ARM FuSa 构建、从而消除基于"wchar_t size"和"enum size"以及"VFP Settings"等的错误。  如果库 ThreadX_XDER.A 没有将所有这些设置与 TI LTS 编译器相同、那么在链接时 LTS 链接器绝对值可以准确地详细检测到这一问题、并准确地告诉您它是什么。  因此、似乎有某种意义上说、互操作性是一个目标、至少对于非常简单的链路问题、否则您根本无法使用外部库。

    相反、假设用于检测标签的所有 TI 智能仅用于检测 TI LTS 代码中不同的标签、而不是其他供应商代码、并且检测代码只是"碰巧"也适用于 ARM FuSa 生成的 ELF 代码。  然后、我们可能会遇到这样的情况、即使我正确获取了所有 ARM 构建配置、从而构建库时具有与 TI LTS 链接器所寻找的完全匹配的等效标签集、链接仍然会失败。  我想知道是否有 TI 的人可以回答这个非常简单的问题?  它是否永远不会起作用,或者是否有一个很好的机会,它可能只是调整更多的标签.  这是很多工作,我尝试所有这些不同的编译选项,希望达到头奖.

    我将为上一个实验开始下一篇文章。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feww、当我进行上面列出的"大实验"时、链接器终止时、不会生成*。obj、也不会生成*。map 文件。

    TI 注意、使用 ARM 业界通用 ABIv2应该能够成功链接使用不同工具链构建的对象。  在 TI 的编译器手册中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个您没有考虑的因素:Dwarf 调试信息。  Dwarf 规范非常灵活。  您可以用多种方式来表达相同的意思。  FuSa 工具链可能以符合规范的方式发出 Dwarf、但 TI 链接器仍然处理不当。  这种逃逸测试、因为 TI 工具链绝不会像 FuSa 工具链那样发射 Dwarf。  在失败之前缺乏任何诊断、这使我认为这可能会发生。  

    我目前没有什么好建议。  我只是想让你知道我在想什么。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过...

    考虑此实验。  编写一个只有一个源文件的小型程序。  它具有一个从 ThreadX 库中调用一个函数的主函数。  这是一个不运行的仅构建实验。  像使用 TI Arm 编译器那样构建一个源文件。  将其与 ThreadX 库链接在一起。  [报价]

    如果是、会发生什么情况?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结:

    有两点。  我做了你建议的实验。  (1)与 FP 标签相关的链接器错误。  (2)我做了自己的实验、成功链接 ThreadX 有限。  这种情况非常好。

    详细信息:

    (1)您的实验。  链接失败、并出现浮点 Tag_ABI 兼容性问题。  TI 链接器外观似乎损坏了、因为它指出某些 ThreadX 文件具有与浮点相关的标签、这些标签与其他浮点(FP)标签不兼容、但实际上、如果您使用 readelf 从 ThreadX 库中转储 ABI 标签、TI 的编译输出错误中提到的标签实际上并不存在于 ThreadX 库中。  实际上、这些标签在相关 ThreadX 库模块中完全不存在。  但是、这可能是其他问题、并且诊断是虚假的。  

    (2)但是,使用单个文件 main()样本应用程序(无 HAL 代码),我(最后)获得了一个成功的(不可用的二进制)链接与 ThreadX 这样的:

    • ThreadX: 大端、无浮点、无调试信息、大端字节序
    • TI RTS Lib: 由 TI、Thumb、Big Endian、 C:\ti 预构建。 . . \ti-CGT-ARM_20.2.7.LTS\lib\rtsv7R4_T_be_eabi.lib
    • 应用程序: single main()函数构建: Thumb、端字节序、无调试、无浮点。

    -------

    (3) 我构建了 CCS 不附带的普通库:rtsv7R4_a_le_eabi.lib。  以下链接成功

    • ThreadX: 无浮点、无调试信息、小端字节序
    • TI RTS Lib: 由我使用 TI 构建工具构建:rtsv7R4_a_le_eabi.lib
    • 应用程序: single main()函数构建:端字节序,无调试,无浮点。

    -------

    (4)与框架主程序,成功链接以下与这些属性: ARM 状态,小端字节序,调试,无浮点

    • ThreadX
    • TI RTS 库
    • Application: 单个 main()函数

    -------

    (5)与框架主程序,成功链接以下与这些属性: ARM 状态,小端字节序,调试,浮点

    • ThreadX
    • TI RTS 库
    • Application: 单个 main()函数

     

    -------

    我读到、TI 编译器已经停产、但我很担心我将无法使用 TI 硬件、因为工具链的支持有限。  您能谈谈这个问题吗?  TI 内部是否对 Arm 目标的20.2.7_LTS 有任何支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="453644" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389905/rm48l952-link-time-compatibility-between-threadx-library-built-using-arm-fusa-compiler-tools-6-16-2-and-ti-code-build-using-ti-arm-tools-ti-cfg-arm_20-2-7-lts/5330477 #5330477"]我读到 TI 编译器已停产、我担心由于工具链的支持能力有限、我将无法使用 TI 硬件。  您能谈谈吗?

    请参阅 tiarmclang 在线手册起始页末尾附近的注释。  TI Arm (非 CLANG)编译器的最终版本系列为20.2.x.LTS。  该系列的最新版本为20.2.7.LTS。  它 大约在2年前发布。  是否会有版本20.2.8.LTS?  现在对它没有太大的压力。  随着时间的推移、发生这种情况的可能性越来越小。

    谢谢。此致、

    -George.