This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:UNIFLASH CRC 功能

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394422/msp432e401y-uniflash-crc-capability

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你好

UNIFLASH 是否支持在加载应用程序时创建 CRC 值的功能(大多数 FPGA 编程器就是这种情况)。

我知道 TI 编译工具支持在链接期间为基于闪存的部分内容创建 CRC 的方法。

此问题出现的原因是旧应用程序不支持链接时 CRC 生成。 我希望能够专门为应用程序指定唯一性可能的 CRC。

提前感谢。

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

     我不认为 Uniflash 内置了该功能。 我会将您的问题转给我们的工具链专家进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UniFlash 中选择文件时、UniFlash 将显示 MD5哈希值。

    还可以在代码刷写时执行 CRC 验证:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的响应、请注意、我使用的是 UNIFLASH 版本7.0.0.3615

    1.选择*。out 文件进行编程时、我看不到 UNIFLASH 在何处显示 MD5哈希。

    2.是的、我看到并使用该选项"执行 CRC 验证"、但是 UNIFLASH 不会向用户显示计算出的 CRC 是什么? 至少不在我正在使用的版本上。

    我期待您的答复。

    谢谢

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 选择*。out 文件进行编程时、我看不到 UNIFLASH 在何处显示 MD5哈希。[/QUOT]

    它位于所选的.out 文件旁边:

    如果您看不到此信息、则可能是您使用的是不具有此功能的旧版本 UniFlash。

    2. 是的、我看到并使用该选项"执行 CRC 验证"、但是 UNIFLASH 不会向用户显示计算出的 CRC 是什么? 至少不适用于我正在使用的版本。

    我相信只有在检测到不一致时才会通知您。

    谢谢

    Ki

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您看不到这一点、则可能是您使用的是不具有此功能的旧版本 UniFlash。

    我使用 UniFlash v7.2.0尝试过该功能、但我也看不到。 我们必须已在 UniFlash 8.x 中添加此功能 我不确定确切的版本、但我建议更新到最新的 UniFlash 8.7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、我更新到了8.7。是的、我看到在选择*、out 文件时显示了 md%哈希值、我仍然看不到为映像 加载捕获了 CRC 的位置?

    谢谢

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然看不到为映像 加载捕获了 CRC 的位置?

    CRC 计算在后台完成、如果验证失败、将输出错误。 否则、您将不会看到任何其他消息。