Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
工具与软件:
关于前面的问题"CCS/TM4C1294NCPDT:具有 DMA 配置的 ADC "、并回答来自
Bob Crosby 包括他附加的示例:
下面是一个可能会对您有所帮助的示例程序。 它使用定时器来触发 ADC 转换、但是随后使用乒乓模式的 uDMA 来收集数据。 使用 Code Composer 的"File"->"Import"功能将该工程导入您的工作区。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/3125.ADCwDMA.zip
我 已经下载了这个文件并进行了设置、我看到在3秒左右后数据到达2个乒乓缓冲器、但随后没有中断发生、尤其是 ADC_handler -这将重新初始化 DMA -我无法让它实现。
缺少什么?
另一个问题是,我可以让 DMA 不断地工作(使用链 DMA ?) 而无需 CPU 重新启动?
此致
Maccabi