This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:在何处下载 BOOSTXL-EDUMK11在 TM4C123GXL 上运行的软件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395318/boostxl-edumkii-where-to-download-software-that-runs-on-tm4c123gxl-for-boostxl-edumk11

器件型号:BOOSTXL-EDUMKII
Thread 中讨论的其他器件:Energia

工具与软件:

有人可以告诉我、 安装了 BOOSTXL-EDUMK11的 TM4C123GXL 有没有下载软件。

我已安装 CCS、但目前不喜欢使用 Energia。

查看 BOOSTXL-EDUMK11上外设的 i2c 驱动程序实现将非常有用。

谢谢!

周四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thom:

     我们没有用于连接 BOOSTXL-EDUMK11的特定软件示例。 然而、TivaWare SDK 中有几个示例。 请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 SDK。您可以在以下目录中找到示例。 我建议您先从 Humidity_sht21_Simple 示例开始。 该示例是为 SensorHub BoosterPack 创建的、它在所有 BoosterPack 上都具有通用的 I2C 引脚排列。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\i2c