This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用 CPSW RMII 模式时、SysConfig 不会#39;t 初始化 AM2634 TX_EN 引脚

Guru**** 1796780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395578/am2634-sysconfig-don-t-initialize-am2634-tx_en-pin-when-used-cpsw-rmii-mode

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我想使用 AM2634的 CPSW 驱动器 DP83822的 PHY、MCU+SDK 示例都基于 SysConfig、但想从 RGMII 模式切换到 RMII 来驱动 DP83822 (由于 DP83822的 TI 驱动程序仅支持 RMII、DP83822本身支持 MII/RMII/RGMIII)、但很明显引脚初始化丢失了 TX_EN 引脚、那么这个 SysConfig 引脚了吗? 目前、我还没有通过 AM2634+RMII+dp83822的调试、仍在寻找问题。 您能否提供 RMIII 演示、或者 TI 能否继续改进 DP83822驱动程序以支持 RGMII? 我的参考资料如下:[常见问题解答] AM2634:在定制板上集成 PHY 驱动程序-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、SysConfig 是否可以支持 MII

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 syscfg 中的一个已知错误、该错误正在修复和测试过程中。

    如果您在 MCU_PLUS_SDK v09.02 (最新公共 SDK)上、则可以应用以下补丁、以使 RMII 在引脚初始化完成的情况下在 syscfg 中正常运行。 此问题将在本月末发布的 MCU_PLUS_SDK 10.00中正式修复。

    e2e.ti.com/.../rmii_5F00_patch.patch

    此外、还将添加 MII 配置支持。 如果您不希望等待月底发布、您也可以从我们的 GitHub (github.com/.../mcupsdk-core)获取 SDK、该 SDK 将在下周星期三更新。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的答复,这解决了我的问题。 现在、RMII 的 TX_EN 引脚初始化是正常的、但我仍想知道、1。 可以同时使用 RGMII1和 RMII2吗? syscfg 似乎不支持此配置。 2.是否有计划为 DP83822驱动程序添加对 RGMII 和 MII 的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.目前不支持此功能。 我将在内部达成一致、并讨论是否提供此类功能。

    2.这是由其他团队处理的。 我会与他们取得联系、并从 PHY 驱动程序团队那里获得这些信息。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、非常感谢~