工具与软件:
您好!
我想 从 R5F0-0内核上对 M4F0-0内核进行软件复位。 我使用以下代码、类似于启动过程、尝试 重新启动 M4内核以从 main()运行、但未成功。
Bootloader_socCpuRequest(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0); Bootloader_socCpuSetClock(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0, 400*1000000); Bootloader_socCpuPowerOnResetM4f(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0,1); Bootloader_socCpuResetRelease(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0, 0); Bootloader_socCpuRelease(CSL_CORE_ID_M4FSS0_0);
在 R5F0-0内核 运行这些代码后、可以从 CCS 调试控制台中看到以下错误、如下图所示。
我想知道为什么会发生这些错误? 为什么 M4F0-0内核无法成功重新启动? 以及如何 仅从 R5重新启动 M4?
谢谢你。