This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:hwa 1dfft 硬件触发问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394864/am2732-issues-with-hwa-1dfft-hardware-triggering

器件型号:AM2732

工具与软件:

我被配置为上面的硬件触发器,但 NUMLOOPS 完成的 WWA 中断不起作用,我把 numloop 设置为1进入回调函数,我使用下面的版本库,有没有办法解决这个问题? 或一些有关如何使用 CSI 硬件触发器的信息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toly:

    您从何处获得代码? AM273x MCU+ SDK 还是毫米波 SDK?

    在何处  定义了 hwaCfg->dataInputMode、hwaCfg->hardwareTrigSrc、DPU_RangeProcHWA_InputMode_HWA_INTERNAL_MEM 和 DPC_OBJDET_HWA_hardware_trigger_source? 我在 MCU+ SDK 中找不到它们

    如果您要查找 CSI 硬件触发条件、请查看 C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\source\drivers\hw_include\am273x\cslr_soc_defines.h:

    */./.........
    * HWA 硬件触发源定义
    香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作 /
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_CONTEXT 0_LINE_END (0U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_SOURCE_CSI2B_CONTEXT 1_LINE_END (1U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_SOURCE_CSI2B_CONDARY_2_LINE_END (2U)
    #define HWA_HARDING_TRIGGER_CSI2B_CONTEXT _3_LINE_END (3U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_CONTEXT 4_LINE_END (4U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_CONTEXT _5_LINE_END (5U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_CONTEXT 6_LINE_END (6U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_CONTEXT 7_LINE_END (7U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_FRAME_START_0 (8U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2B_FRAME_START_1 (9U)

    #define HWA_HARDING_TRIGGER_CSI2A_CONTEXT 0_LINE_END (10U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_SOURCE_CSI2A_CONTEXT 1_LINE_END (11U)
    #define HWA_HARDING_TRIGGER_CSI2A_CONTEXT _2_LINE_END (12U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_SOURCE_CSI2A_CONTEXT 3_LINE_END (13U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_SOURCE_CSI2A_CONTEXT 4_LINE_END (14U)
    #define HWA_HARDING_TRIGGER_CSI2A_CONTEXT _5_LINE_END (15U)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_CSI2A_CONFIGURATION_6_LINE_END (16u)
    #define HWA_HARDWARE_TRIGGER_SOURCE_CSI2A_CONFIGURATION_7_LINE_END (17u)
    #define HWA_HARDING_TRIGGER_CSI2A_FRAME_START_0 (18u)
    #define HWA_HARDING_TRIGGER_CSI2A_FRAME_START_1 (19u)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toly:

    由于这是 与毫米波 SDK 相关的问题、我会将该主题转发给毫米波 SDK 团队、以获得进一步的帮助。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    问题已解决、谢谢您!

    此致、

    Toly