This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CCS 严重损坏。 如何设置默认工程目录? 为什么所有帮助链接都断开了? 这是一个死工具、还是它仍然受支持

Guru**** 1796150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392953/mspm0g3507-ccs-is-very-broken-how-do-i-set-a-default-project-directory-why-are-all-the-help-links-broken-is-this-a-dead-tool-or-is-it-still-supported-or

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

20多年来、我一直使用 TI MSP30器件、通过 gcc 命令行编写您自己的 makefile、没有任何抱怨。  我最近和 Xide 一起做了一个 SAM22项目,很容易学习和使用。  现在

使用 CCS"Theia" 1.4.1将现有 MSP430设计移植到新的  MSPM0器件。  非常非常令人沮丧!

如何设置项目目录?  Google "CCS Theia 设置工程目录"、没有答案。  单击"帮助"、所有链接都断开。  

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia_1.4.1/index_overview.html 损坏
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia_1.4.1/index_getting-started.html 损坏

不是"workspace"目录、而是"project: directory"目录。  我看到"将工作区另存为"、但没有"将项目另存为"。  启动 一个新项目、无法指定目录。

您如何与 Github 集成?  我看到了源代码控制、但最好可以告诉它一些专有的 TI Git 克隆?

希望 TI 有人现在读 CCS"Theia"  是一个史诗般的失败。  你需要做得更好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于似乎没有来自 TI 的帮助、我已经开始为他们调试代码:

    如果您从 URL 中删除版本、则可以修复 CCS Theia "开始使用"首页中断开的帮助链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia_1.4.1/index_overview.html [/报价]

    在您对进行更正时有效

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/index_overview.html 

    对于也是如此

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/index_getting-started.html 

    真正可怕的是,我们将把我们的未来与这个 IDE 和最基本和关键的事情,一个帮助的链接,被打破。  该代码单元是如何测试的、该错误如何通过单元测试?!  TI 从何处获得支持?   

    我仍然无法找到使用 GitHub 的方法以及如何设置项目目录。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    关于 如何使用 CCS Theia、您可以参阅用户指南、该指南也可在 SDK 中找到:docs -> english -> MSPM0_SDK_SDK Documentation_Overview。 很抱歉、这个链接 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia_1.4.1/index_overview.html 已经坏了、我们的软件团队更新了 CCS Theia。

    关于如何设置一个项目目录,你能给我一个清楚的说明吗?

    关于 GitHub 的使用,你需要下载一个 Git 插件 unite。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您在周日提出了您的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    足够公平了。  看看我的其他帖子。  这似乎是一个非常糟糕的工具、转化为非常沮丧的用户体验。  我的道歉让我的沮丧变得更好。  如果你看看我的其他文章有强有力的证据表明,有人把预发行代码在你的下载页面上,这是我正在运行.  似乎不可能已经发布了该 Buggy 的代码。  具体查看此信息、它告诉我、我安装的软件早于它要升级到的软件?  这是怎么可能的!


    现在-单击"Create new project..."时、单击之后、我是否会提示您输入要创建项目的位置(如目录路径中)。  答案是从不,最好,我可以告诉。  它是在默认位置创建的、要在 我需要的位置获取它的唯一方法是手动剪切/粘贴文件夹。  除非您可以保证只使用相对路径、否则使用剪切粘贴来控制项目文件夹的位置是一种非常糟糕的黑客行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您可以尝试使用 CCS IDE、它可以根据您的要求选择路径。 默认情况下、CCS 和 CCS 原理会将项目保存到工作区、这样可以更轻松地管理项目。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下吗?  CCS IDE 是不是不同于"CCS 和 CCS 原则"的工具?  我感到困惑。  CCS 是否有1、2或3个不同版本?  CCS、CCS Theia 和 CCS IDE 是否都使用不同的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我提到的"CCS IDE"和"CCS"是相同的工具、但与"CCS Theia"不同。 CCS 和 CCS Theia 都是 IDE 工具。 我很抱歉让你感到困惑。 您也可以在 TI.com 上下载 CCS。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、当用户问"我正在启动一个新项目、我应该使用哪种工具?"时、论坛中的其他地方会出现这种情况。 答案是 CCS Theia。  我是否理解正确?  这听起来 CCS 被 CCS 取代了 Theia、对吗?  如果是、那么我更愿意使用新的 CCS Theia 工具、错误和所有内容、并提供反馈以鼓励改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    CCS Theia 和 CCS 是 TI 为客户提供的 IDE。 两者不会相互替代。 我建议您使用 CCS、因为 CCS 可以自行选择路径。

    此致、

    Janz Bai