This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:关于 LM 闪存编程器的恢复出厂设置

Guru**** 2527930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391825/tm4c1230h6pm-factory-reset-about-lm-flash-programmer

器件型号:TM4C1230H6PM

工具与软件:

尊敬的专家:

LM 闪存编程器在刷写期间执行数据表"4.3.4.3恢复"锁定"的微控制器"吗?

另外、我正确的理解是 LM 闪存编程器不提供执行"4.3.4.3恢复"锁定"微控制器"的命令?

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LM Flash Programmer 执行"解锁"操作。 请参见下文。 单击"解锁"按钮、然后按照提示您的说明进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复、感谢您的支持。

    我知道、 闪存编程时(按下"Program"按钮时)不会自动执行恢复序列、而是在按下"Unlock"按钮时手动执行恢复序列。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="402494" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391825/tm4c1230h6pm-factory-reset-about-lm-flash-programr/5336403 #5336403"]我明白 闪存编程时(按下"Program"按钮时)不会自动执行恢复序列[/QUOT]

    这不完全正确。 当您点击"Program"按钮时、需要首先擦除闪存、以便后续的"Program"操作继续。 然而、这仅仅是擦除"主"闪存。 该擦除不包括 USER0/USER1和 BOOTCFG 寄存器等 NVM 寄存器。 也不包括擦除片上 EEPROM。 这是一种"解锁"操作、是一种批量擦除的形式、将擦除主闪存、NVM 寄存器和 EEPROM 等所有内容并将器件恢复为出厂设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细解释。

    如果我收到客户的任何其他问题、我将再次与您联系。

    此致、
    棒极了 h