This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:几个问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395299/mspm0l1228-q1-a-few-questions

器件型号:MSPM0L1228-Q1

工具与软件:

查看客户提出的与 M0L1228项目相关的问题。

  1. 是否可以在计数器运行时可靠地读取计时器计数寄存器? 我们通常使用自由运行的计时器进行时间戳。 某些 MCU 上的一些计时器不支持在计时器运行时读取当前计数器值。

 

  1. 如何执行 TIMG12或 TIMG13的32位读取? 计数器值寄存器只有一个16位值、而读取该寄存器的功能强制进行16位读取。 我假设需要执行两次16位读取。

 

  1. S32K1系列的 MCU 具有较小的指令高速缓存。 总线时钟以48MHz 的最大值运行、CPU 时钟以80MHz 的最大值运行。 此外、对外设的写入也被缓冲。 由于所有这些原因,有一个所谓的数据序列化的需求。 在执行相关操作之前、必须确保完成对外设的写入。 执行数据序列化的一种方法是读回刚刚写入的寄存器。 在前一次写入完成后、读取才会完成。
    1. MSPM0L 系列 MCU 是否对数据串行化有类似的要求? 到目前为止、看起来是相反的。