This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395131/mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好!

我在使用 MCU LP-MSPM0G03507时遇到问题、我希望这里的人可以帮我解决。 ADC 通道的问题、特别是以下问题:

  • A0_1 、它对应于 PA26.
  • A1_4 、它对应于 PB17
  • A1_7 、它对应于 PA21.

我已将电位器与上述每个通道相连、但会遇到以下问题:

  • A0_1 (PA26): 当电位器值降至接近零时、MCU 会完全关断、就像我已拔下它一样。
  • A1_4 (PB17): 通道的行为就像没有任何器件连接到它一样。
  • A1_7 (PA21): 我连接电位器后、MCU 会立即关闭。

是否有人在使用这些 ADC 通道时遇到过类似的问题?

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    您能否根据 LP 用户指南检查一些跳线 、以确保器件引脚之间没有任何意外连接?

    对于 PA26、Launchpad (之前为 J18、如 LP 用户指南中所述)左下方有一根跳线、但现在更新为修订版中的 J9 LaunchPad)。 您是否可以确保其已删除? J11和 J9的6个引脚上不应有任何跳线、以便 PA26用作 ADC 输入。

    对于 PB17、没有其他跳线、因此我不确定这里的问题是什么。 您是否仅将电位器输出连接到引脚? 您要使用什么软件来检查此内容、只是我们预先制作的示例之一?

    对于 PA21、此引脚未安装在 BoosterPack 接头上、而 MCU 本身上的 PA21连接到要用于电压基准模块的电容器。 您是否已将电容器从该引脚上断开连接、并焊接在0欧姆电阻器上以将 PCB 引脚连接到器件引脚? 或者更一般地说、您是如何更改硬件以将电位器连接到 PA21的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设滑动片连接到引脚。 "那有什么关系?