请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL 工具与软件:
我在 CCS 和 EK-TM4C129EXL 中做我的第一个项目。 我期望它是32位处理器、但 Build Settings 卡在16 Bit Thumb 模式。 如果我设置32位模式、我将得到以下错误:
#24018-D:选项-mv=7M4在没有--code_state=16的情况下无效
如果我使目标处理器仅为"4"并关闭浮点、对话框将接受32位设置、但项目编译失败。
是否有可能使用 EK-TM4C129EXL 固件包的免费 CCS 版本12.7.1.00001和版本2.1.4.178对此硬件进行32位编译?
我本来希望将此帖子发布到"Code Composer Studio 论坛"、但当 EK-TM4C129EXL 产品代码已填入时、网页迫使我转到此论坛。