This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:工具名称

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395279/mspm0g3507-tool-name

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!
我正在使用 MSPM0控制器。
为此、我需要进行驱动程序开发。  
那么、哪款工具适合初学者。

请发送给我类似的工具  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准工具是 Theia。

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO-THEIA/1.4.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于固件开发、我们建议使用 Keith 提到的 CCS Theia。 对于测试硬件、我们推荐 LP-MSPM0G3507、它包含调试器、因此您只需将器件插入 PC、然后使用 CCS Theia 开始测试固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  和  的建议。
    我有 MSPM0G3507定制板、我们使用 XDS11调试器刷写.hex 文件、并 进行同样的调试。
    那么、该调试器的工具支持吗?

    通常、我会 将嵌入式 IAR 用于同一控制器。


    但我 必须安装 在我的个人笔记本电脑上、这样我就会检查任何替代工具选项。

    谢谢。此致、
    Rohit Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 XDS110与 CCS Theia 一起使用。

    如果您正处于原型设计阶段、我强烈建议您使用 LP-MSPM0G3507进行软件开发、因为这将帮助您在处理代码时排除硬件问题。 不过、您的设置应该也能正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在安装后,我没有得到任何错误,但同时创建新项目下面的弹出窗口,
    您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS Theia? 这似乎是 TI Cloud Agent 的问题、安装 CCS Theia 时、应该会安装 TI Cloud Agent。 如果您最近未安装 CCS Theia、您可能只需要重新安装。 不过、需要说明的是、该问题与使用 XDS110无关。