This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:FLS MCAL 模块在达芬奇配置器中收到错误消息

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386197/am2634-q1-fls-mcal-module-got-error-message-in-davinci-configurator

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

你(们)好、

将 FLS 模块配置导入 DaVinci 配置器后、出现此警告消息

如何删除此警告?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phoenix:

    我们将对此进行检查并进行更新。

    BR、

    Sunil MS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phoenix:

    我们发现这是 FLS BSWMD 文件中的一个问题、将在定于2024年8月30日发布的 MCAL 10.00.00版本中进行修复。  

    BR、

    Sunil M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Phoenix Yin:

    请告知我们此地址是否可以解决您的问题、并且该主题可以关闭。

    此致、Shiv