This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:外部振荡器故障转移

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396031/tms570ls3137-external-oscillator-failover

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

您好!  

参考下面的教程和数据表片段、我想知道是否有可能在两个外部振荡器之间进行故障转移-即从主外部 OSCIN 到 EXTCLKIN1或 EXTCTLIN2 (类似于从 OSCIN 切换到内部 LPO 的资源示例)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varban、

    否、它不会切换到  EXTCLKIN1 或 EXTCLKIN2 。 如果振荡器发生故障、那么只有 HF LPO 将为 GCM 模块计时、如下所述:

    同样、如果发生 PLL 差异问题、则第一个振荡器将绕过 PLL 直接驱动 GCM。 然而、如果振荡器同样发生故障、那么 HF LPO 将为 GCM 模块提供时钟源。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。