This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:OSPI 引导期间的时钟频率和工作电压

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395384/am2434-clock-frequency-and-operating-voltage-during-ospi-boot

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我的客户对 OSPI 引导有一些问题。 您能在下面帮助回答他们的问题吗?

 - 在引导过程中 OSPI I/F 的时钟频率是多少?

 - 在启动时,工作电压是否有任何限制?  可以使用1.8V 或3.3V 电压吗?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideaki、

    感谢您的提问。

    那么、进入您的第二个问题。

    Unknown 说:
    启动时、运行电压是否有任何限制?  可以使用任何1.8V 或3.3V 电压吗?

    是的、电压应该不是问题、因此让我们假设您使用的闪存器件是1.8V/3/3V 工作电压的闪存器件、所以它可以正常工作。

    请查看器件系列选项。 因此、它归结为闪存器件支持的功能。




    进入您的第一个问题。  

    Unknown 说:
    启动期间 OSPI I/F 的时钟频率是多少?

    您可以通过 TRM/数据表找到它(但我将提供以下的值)

    在引导期间、您希望采用哪种组合。

    我假设您有一个八进制闪存器件。

    如果是这种情况、那么我会建议

    的说明 轻触模式:

    支持的模式:

    时钟频率:200 MHz
    时钟分频器:4
    PHY 模式启用:否
    模式:SDR

    时钟频率:200 MHz
    时钟分频器:8
    PHY 模式启用:否
    模式:DDR

    对于 PHY 模式:

    时钟频率:166 MHz
    时钟分频器:8
    PHY 模式启用:是
    模式:DDR

    时钟频率:166 MHz
    时钟分频器:4
    PHY 模式启用:是
    模式:DDR

    此致、

    Vaibhav