This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357微控制器硬件

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395574/tms570lc4357-tms570lc4357-microcontroller-hardware

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

HELLO TI

我在 TMS570HDK 套件的硬件部分遇到问题,我在测试点没有得到足够的电压

TP14和15 0.05VOLT

TP16和17 0.12VOLT 两个

TP18和19 0.05VOLT

TP20&21 0.03VOLT

U39输入4.9伏、引脚8输出引脚1为0.42VOLT。

我应该在哪里检查请 GUID US .

我可以得到印刷电路板照片没有组件在 PDF FORMET 这样它很容易识别寄存器电容器和所有其他 IC 的位置,它是很容易检查位置和故障问题. 提前感谢