This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G UART 中断模式

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395866/mspm0g3507-mspm0g-uart-break-mode

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我需要为 MSPM0 UART 接口插入 UART 中断模式、其中 DAC 器件支持中断模式下的 UART。  

MSPM0 MCU 硬件中是否支持用于插入 UART 中断模式的硬件?

或者使 TX 引脚立即进入 GPIO 模式以插入 UART 中断模式是唯一的选择?

此致、

Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM (SLAU846A)表16-42、您可以通过设置 LCRH.BRK=1来生成中断。 您必须自己对它进行计时(11位时间)。 它适用于 LIN、但我看不出有任何阻止您以其他方式使用它的内容。 我看到 Driverlib 函数"DL_UART_[ENABLE/DISABLE]LINSendBreak"[dl_uart.h]可执行此操作。

    对于接收中断、有一个 BRKERR 指示器[参考 TRM 表16-2]

    [编辑:轻微澄清]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    完全同意 Bruce 的意见。

    对于发送中断、您可以使用 LCRH 寄存器。

        DL_UART_enableLINSendBreak(UART_0_INST);
        delay_cycles(16000);
        DL_UART_disableLINSendBreak(UART_0_INST);

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce 的超快响应。