This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:msp432p401r 的替代 MCU

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, CC3235S, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397000/msp432e401y-replacement-mcu-for-msp432p401r

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: CC3235SMSPM0G3507

工具与软件:

拥有已停产的定制 SBC 设计、它将使用已停产的 MSP432P401RIPZ 并搜索替换 MCU。 MSP432E401Y 看上去很近、何时进入 EOL 状态?  

TI 网站显示 E401Y 只能获得有限的技术支持-这是什么意思?  

TI 还在不同系列(Tiva 等)中具有许多不同的 ARM Cortex M4F 型号、很难确定哪一个可以很好地替代它们。

我需要;

ARM Cortex M4F、电池低功耗、1MB 闪存、256KB RAM、40至120 MHz、100多引脚 PLCC (无 BGA)、ADC、SPI、I2C、UART、 USB、FPU、DMA、POR、PWM、 WDT、计时器

希望:

WiFi、BLE -类似于 CC3235S

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 MSPM0G3507是一个很好的替代产品、实际上我目前正在将 GRLIB 移植到该处理器。

    "Y"包含您可能不需要的所有以太网内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="120424" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397000/msp432e401y-replacement-mcu-for-msp432p401r "]

    拥有已停产的定制 SBC 设计、它将使用已停产的 MSP432P401RIPZ 并搜索替换 MCU。 MSP432E401Y 看上去很近、何时进入 EOL 状态?  

    TI 网站显示 E401Y 只能获得有限的技术支持-这是什么意思?  

    [报价]

    根据您的要求、TM4C123或 TM4C129都可为您提供替代方案。 TM4C129与 MSP432E 是相同的器件、但使用的是 TivaWare SDK 而非 SimpleLink SDK。 Keith 提到、MSPM0是一款新的 TI 产品、您也可以考虑使用。  

    [报价 userid="120424" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397000/msp432e401y-replacement-mcu-for-msp432p401r "]

    TI 网站显示 E401Y 只能获得有限的技术支持-这是什么意思?  

    [报价]

    我目前正在支持 MSP401E、因此支持方面没有问题。  

    [报价 USERID="120424" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397000/msp432e401y-replacement-mcu-for-msp432p401r "]ARM Cortex M4F、电池低功耗、1MB 闪存、256KB RAM、40至120 MHz、100+引脚 PLCC (无 BGA)、ADC、SPI、I2C、UART、 USB、FPU、DMA、POR、PWM、 WDT、计时器[/报价]

    如果您需要1MB 闪存、那么 MSP432E 或 TM4C129将是您的最佳选择。 TM4C123只有256KB 的闪存。 但是、根据您的外设要求、TM4C123可以完全支持它们、当然也可以支持 TM4C129/MSP432E。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 大家好、感谢大家提供的信息、我可能希望沿用 M4F、定制设计、低工作量、大量浮点数学运算。 GRLIB 的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个抽象库、用于运行 VGA 触摸屏或位映射 LCD 等东西。

    www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles、感谢您的答复、TM4C129看起来非常好、如果支持不是问题、MSP432E 也是如此。 我还在寻找 CC3235S、它可能无法满足我作为单个 MCU 的所有需求、但可以将其添加到另外两个 MCU 中的一个以获得 WiFi 和 BLE。

    TivaWare 与 SimpleLink SDK 有何区别? 这个项目上的所有工作均使用 MSP430和 MSP432 CCS 工具完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来看看