This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:强制输入时钟

Guru**** 2958030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396938/am2434-mandatory-input-clock

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我们会尽快确认。  AM243x 具有如下所示的大量时钟输入。  

  -只需要 MCU_OSC_XI ,正确吗?

  -其他时钟不是强制性的,正确吗?

  -如果在 MCU 域上使用诊断或监控等安全功能,则需要从 MCU_EXT_REFCLK0/EXT_REFCLK1分离时钟输入?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU_OSC0是 AM243x 器件运行所需的强制性25MHz 基准时钟。 其他时钟输入 将取决于您的特定系统实施方案。

    此致、
    Paul