This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:启动要求的目标文件

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396671/am2634-object-file-of-startup-requirement

器件型号:AM2634

工具与软件:

团队成员、您好!

我想让 V&V 设置来测试系统、要配置设置、我们需要启动文件的目标文件(AM2634)、

因此、请告诉我 SDK 中有 AM2634的启动文件、请共享文件路径

并且还共享 startup 文件的目标文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="56490" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396671/am2634-object-file-of-startup-requirement SDK 中是否有 AM2634的启动文件、请分享文件路径

    以下是启动文件:

    SDK 安装路径\\source\kernel\nortos\dpl\r5\boot_armv7r_asm.S

    [quote userid="56490" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396671/am2634-object-file-of-startup-requirement 还可以共享启动文件的目标文件

    我想您需要自己编译它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    根据我的理解、当 SDK 的任何示例源代码进行编译时、它应该是自动编译的、因为它是 MCU 的起点、可生成*。out 文件

    如果它用在项目中、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    入口点为 c_int00、位于  SDK 安装路径\\source\kernel_nortos\dpl\r5\boot_armv7r_asm.S 中

    异常向量表位于 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56\source\kernel_nortos\DPL\R5\Hwip_armv7r_vectors_nortos_asm.S 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我现在明白你的意思了。 是的、启动文件已经被编译到库文件中、例如 nortos.am263x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib。 这包含在链接器搜索路径中。 当然、您无需重新编译库。

    库文件位于以下位置:  

    SDK 安装路径\source\kernel_nortos\lib

    据我所知、它在所有示例中都得到了使用。