This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:在 EK-TM4C1294XL 微控制器中交错

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396548/ek-tm4c1294xl-interleaving-in-the-ek-tm4c1294xl-microcontroller

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

我想我理解存储器的物理布局和逻辑结构 . 但是、我想确保我的假设是正确的。

Tiva TMC1294的数据表指出它具有四个32位交错式 SRAM 组(256KB)(2014年6月18日数据表第57页)。 此外,我假设 SRAM 银行以轮询方式分发这些词(假设讲座来自 ECE 752讲座来自 UW-Madison )。

 

我对银行做出以下假设:

 

  1. 组0将所有地址的位0存储到位7–地址增加4、因此所有地址的最低有效字节有一个属于组0的地址。
  2. 每个位位置需要2000行、每行 x32位->共64,000个地址(256KB)
  3. 组1将位8存储到所有地址的位15
  4. 组2将所有地址的位16存储到位23
  5. 组3将位24存储到所有地址的位31
  6. 此外、如果地址0x2000 0000存储值0xAAAAAAAA、则( 这是一个很好的选择。 ):
    1. 最低有效字节(XAA)存储在0x2000 0000中
    2. 下一个字节(XAA)存储在0x2000 0001中
    3. 与此同时、最高有效字节(XAA)存储在0x2000 0003中
    4. 地址0x2000 0004的最低有效字节存储在0x2000 0004中

 

  1. 所有地址的 Bit0存储在具有32位列的2000个数组中-这对应于256 KB SRAM 存储器的64,000个地址。
  2. 所有行的第1列至第32列中的每一位、存储逻辑升序地址的相同位位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有四个32位组。 它不是四个8位存储体。 从用户的角度来看、不需要知道 SRAM 分区。 它只是一个支持单周期访问的连续256KB SRAM。