This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:基于 AM2432的定制电路板的 BiSSC 引脚选择

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395503/am2432-bissc-pin-selection-for-am2432-based-custom-board

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我正在尝试让 BiSSC 在基于 AM2432 (ALV 封装)的定制电路板上正常工作。 在板上、RS422收发器按如下方式进行连接:

我们的软件基于电机控制 SDK 9.02.09和 SysConfig 1.20.0。

在 SysConfig 中、我可以分别为 TX、RX 和 CLK 选择 PRU_ICSSG0_PRU1和焊球 W2、T6和 Y2。

我的问题是选择收发器 DATA_EN 信号(焊球 V3)。

我看了一下来自 SDK 的 BiSSC 示例。 他们已经选中 SysConfig 中的"Booster Pack"复选框、显然这启用了 DATA_EN 信号的输入字段。

现在、我的问题:如何为定制板选择 DATA_EN 信号的引脚?

此致

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    可以在 SysConfig 中从 GPIO 模块选择此引脚。

    请参阅 BiSSC am243x 单通道示例、我们在其中从 GPIO 模块选择 DATA_EN 引脚。  

    谢谢、此致、

    Achala Ram