请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
客户正在使用 AM243x SDK9.2。
他们已经根据我们的指南测试了 ENDAT 反馈、并且能够按预期运行。
现在、他们正在评估 ABZ 反馈、但我们找不到有关它的任何说明。 因此、我们有以下2个问题、需要您的帮助。
1:客户是否可以直接使用 AM243x EVM 板评估 ABZ 反馈?
2:您能否提供一些指南来评估 AM243x 上的 ABZ 反馈?
谢谢!
Kevin