This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PinMuxConfigSummary 中的选定模式编号

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396984/am2434-selected-mode-number-in-the-pinmuxconfigsummary

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我的客户有关于 PinMuxConfigSummary 的问题。

PinMuxConfigSummary 表中的 Selected Mode 编号是否显示 MUXMODE?

如果是这样、即使每个接口的 MUXMODE 值没有对齐、也没有问题吗?

例如、UART 每个引脚的 MUXMODE 值在同一通道中可能不同。

如果出现问题、MUXMODE 的值可以通过软件设置等任意设置吗?

e2e.ti.com/.../PinmuxConfigSummary.csv 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、英明、

    感谢您的提问。

    allan poon 说:
    ]如果是这样、即使每个接口的 MUXMODE 值没有对齐、也没有问题吗?

    客户在使用数据表中定义的多路复用模式时是否遇到过任何困难?  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。 让我再确认一下。

     例如、UART3的 MUXMODE 值会有所不同、例如下面的1或3。 这不是问题吗?

      

    此外、在上述用例中、UART3_RTSn 为3.3V。 另一方面、UART3_RXD 和 UART3_TXD 为1.8V。 这是什么问题?

     

     

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="1059" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396984/am2434-selected-mode-number-in-the-pinmuxconfigsummary/5346862 #5346862"]

     例如、UART3的 MUXMODE 值会有所不同、例如下面的1或3。 这不是问题吗?

      

    [报价]

    多路复用器模式编号可能不同。 这一切都取决于引脚上的其他多路复用功能。  

    此外、在上述用例中、UART3_RTSn 为3.3V。 另一方面、UART3_RXD 和 UART3_TXD 为1.8V。 这个问题吗?[/报价]

    此处已介绍相关内容: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395599/am2434-what-does-voltage-conflict-mean-sysconfig-pinmux-tool

    -保罗