This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:电压冲突是什么意思? (SysConfig PinMux 工具)

Guru**** 2395045 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395599/am2434-what-does-voltage-conflict-mean-sysconfig-pinmux-tool

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

客户使用 SysConfig 配置 PinMux 时、会发生电压冲突警告。

您能告诉他们电压冲突是什么意思吗?

由于这是警告、而不是错误、他们是否可以忽略此警告? 或者在这种配置上他们应该改变什么?

谢谢。此致、
英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按功能/域(而不是电源域)分组的信号。 因此、某些外设可能会遇到电压冲突警告。 此警告用于强调首选电压和实际引脚电压之间的差异、以便在发生实际冲突时采取任何必要的措施。  在对来自不同电压域的 GPIO 信号进行分组时最有用。  

    这是因为当前的工具配置只允许每个外设一个首选电压。 如果外设包含具有不同电压的引脚、则会显示警告。

    在此特定示例中、 引脚 D16 (ALV)上的 PCIE0_CLKREQn 位于 VDDSHV0电源域中(设置为3.3V)、大概是您对此电源域中大多数引脚的需求。  PCIe 信号位于 SERDES 电源域中、只能设置为1.8V。  由于首选电压设置为1、8V、因此会为 PCIE0_CLKREQn 引脚发出警告、因为该引脚与首选电压不匹配。   该工具突出显示了二者之间的差异、以便您可以确保连接的器件也会预期使用3.3V 或电压转换器。

    -保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    非常感谢您的回答和解释。 让我再确认一下。

    [报价 userid="3381" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1395599/am2434-what-does-voltage-conflict-mean-sysconfig-pinmux-tool/5340076 #5340076"]在本特定示例中、 引脚 D16 (ALV)上的 PCIE0_CLKREQn 位于 VDDSHV0电源域中、该电源域设置为3.3V、大概是您希望此电源域中大多数引脚使用的值。  PCIe 信号位于 SERDES 电源域中、只能设置为1.8V。  由于首选电压设置为1、8V、因此会为 PCIE0_CLKREQn 引脚发出警告、因为该引脚与首选电压不匹配。   该工具突出显示了二者之间的区别、从而可确保所连接的器件也需要3.3V 电压转换器或使用电压转换器。[/报价]

    在这种情况下、即使使用了不同的电压域3.3V、PinMux 也没有问题、正确吗?

    在这种情况下、即使 SEERDES0_TX0等其他引脚输出1.8V、引脚 D16的 PCIE0_CLKREQn 也会输出3.3V 电压。

    是否应该在引脚 D16 PCIE0_CLKREQn 上使用电压电平转换器?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、即使使用了不同的电压域3.3V、PinMux 也不存在问题、正确?

    pinmux 数据正确、提供电压警告以突出上述差异。  

    在这种情况下、即使 SEERDES0_TX0等其他引脚输出1.8V、但 D16引脚上的 PCIE0_CLKREQn 输出3.3V、正确?

    是的、如前所述。  

    引脚 D16是否应使用电压电平转换器 PCIE0_CLKREQn ?

    这取决于连接到引脚的元件。 它需要1.8V 还是3.3V?   

    -保罗