This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:可以将 UART 轮询模式与 FreeRTOS+FAT 配合使用吗?

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396590/am2431-is-it-ok-to-use-uart-polling-mode-with-freertos-fat

器件型号:AM2431

工具与软件:

我使用的是 SDK 8.3.0。 (我知道它是一个非常旧的版本、但我必须使用它)

我要确认是否可以将 UART 轮询模式与 FreeRTOS+FAT 配合使用?

我在 SDK 中没有找到任何使用 UART 轮询模式与 FreeRTOS+FAT 的示例。