请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 工具与软件:
我使用 sdk8.3.0
我很好地使用了具有 func loop_forever 的 SBL
但当我给 loop_forever 添加注释时、SBL 将无法正常工作。
我在 SDK 和使用自定义 ThreadX 操作系统方面做了很多改变。
您能就这个问题给我一些建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 sdk8.3.0
我很好地使用了具有 func loop_forever 的 SBL
但当我给 loop_forever 添加注释时、SBL 将无法正常工作。
我在 SDK 和使用自定义 ThreadX 操作系统方面做了很多改变。
您能就这个问题给我一些建议吗?
您好!
[quote userid="523085" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396878/am2431-sbl-does-not-work-when-i-commentout-the-loop_forever 当我评论 loop_forever 时, SBL 就不起作用了。不工作意味着什么? 它是否完全无法引导或引导、但在某处卡住或发生故障?
此致、
Prashant
您好!
它根本无法引导
我假设这是基于您没有看到任何 UART 日志这一事实。 如果是、则可能是 ROM 成功引导了 SBL、但在开始转储 UART 日志之前卡住了。
您是否可以使用调试器连接到 R5FSS0-0内核并查看内核暂停的地址?
此致、
Prashant