工具与软件:
尊敬的专家:
我们考虑在 AM243x 上使用外部 PSRAM。
是否可以使用以下设置实现多达16MB 的存储器:
是否符合 AS1C8M16PL-70BIN 数据表中的描述?
GPMC 驱动程序是否支持此功能?
此致、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们考虑在 AM243x 上使用外部 PSRAM。
是否可以使用以下设置实现多达16MB 的存储器:
是否符合 AS1C8M16PL-70BIN 数据表中的描述?
GPMC 驱动程序是否支持此功能?
此致、
Alex
Alex、您好!
如果客户希望连接的数据大小支持大于8MB、则使用16位地址和数据多路复用模式(支持128Mb)。
有关不同存储器大小支持的详细信息、请参阅常见问题解答。
根据 SOC、支持上述堆栈连接、但连接两条具有相同地址和日期连接的 CS 线路会增加总线电容、因为 GPMC 是否可以工作、而且我们尚未进行测试。
目前、在 MCU +SDK 中、我们不支持此类堆栈连接。
在 MCU+SDK 中、我们支持8MB 的数据范围、具有非多路复用的地址和数据线路。
此致、
Anil。