This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:can##39;t 与 TI Clang v3.2.1.LTS 编译

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396761/mspm0c1104-can-t-compile-with-ti-clang-v3-2-1-lts

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、专家:

  我使用了 CCS Theia 1.3.1、它一直运行良好、直到今天下午它会突然输出错误。当构建或重建存在时或新项目时、如附件所示的屏幕截图所示 、我无法修复这个问题、即使通过重新安装 CCS Theia 1.3.1、也是如此、谢谢。

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您是否可以尝试删除调试文件并重新生成它?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能与您的项目分享一下我在这边发现了问题吗

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

       是的、我已经尝试删除调试文件夹并重新构建、结果相同、现在我创建了一个空工程、但根本无法使用相同的错误输出来构建它。 附件是我的测试项目。

    法案

    e2e.ti.com/.../5518.test.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey:

       我 在线重新安装 CCS Theia 1.3.1和 SDK、问题已解决。

    法案