This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:微芯片 USB3300

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397013/tmdsemu110-u-microchip-usb3300

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

正在寻找一个挥发性证书为这个项目:  Microchip USB3300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是一个 Microchip 器件、而不是 TI 器件-因此我们无法协助您完成该工作。 Ben 本可以更清楚、但他的意思仅是为 TI 器件制作线程。 您必须联系 Microchip 以获得 USB3300支持。

    此致、

    Ralph Jacobi