工具与软件:
尊敬的 TI:
我们将使用以下 MSPM0G3507 --> SDK 2.0.0.1和 CCS studio
我们已经 在上面的 MCU 上开发了我们的应用程序代码(同样,我们正在使用 ADC、CAN、PWM 计时器、IC 等),我们面临的问题是,当我们在没有硬件板的情况下运行我们的应用程序代码(在所有其他硬件逻辑实现像 PI 控制器到当前设置的其他东西),它工作正常。
但是、当我们为硬件板加电时、MCU 会在 MCU 停止(停止运行)后运行一段时间。 我们检查 HARD_FAULT 处理程序以重置 MCU ,但没有硬故障触发,甚至 SysTick 得到停止。
我们无法找到相同的可能原因、
您能告诉我们哪些事情使 MCU 停止了吗?我们检查了 MCU 电压3.3和 GND 也没有问题。
此致