This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243x:GPIO 引脚灌入电流

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393471/am243x-gpio-pins-sink-current

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

你(们)好  

我们 在设计中使用 AM243x 器件、需要了解 GPIO 灌电流的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandhu、您好!  

    感谢您的提问。

    看起来您的查询是针对 EPHY 的。

    我更新了标题并将其重新分配给以太网 PL 以支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    谢谢您的重播  

    我想知道 AM243x GPIO 引脚的灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandhu、您好!  

    请参阅数据表的以下部分。

    6.7.6 LVCMOS 电气特性

    仅供参考、我重新编辑了主题帖标题。

    如果您需要有关 DP83869的信息、请创建新主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    谢谢您的重播

    上面提到的部分 没有 GPIO 灌电流的详细信息。 您能不能也分享一下屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandhu、您好!  

    谢谢你。

    请注意、大多数 SOC IO 是 LVCMOS。 请参阅引脚属性表。

    您可以参考此表、了解可配置为输出的任何 LVCMOS IO。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srini

    谢谢你。

    您能否说明一点?属性表重点介绍了作为9mA 的输出电流(拉电流)的详细信息。 这是否意味着灌电流与拉电流相同? 请详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandhu、您好!  

    谢谢你。

    输出为低电平时、电流将灌入。  

    请参考输出低电平条件。

    此致、

    Sreenivasa