This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:配置外部 SDRAM 并对其进行读取/写入

Guru**** 2910260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397950/tm4c1294ncpdt-configuring-and-read-write-to-an-externam-sdram

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

 你(们)好

我正在使用上述 MCU、想要对 ISSI IS42S16400J 外部存储器芯片进行写入/读取

有相应的驱动程序吗? 如果没有、 您如何处理行+列地址写入?

其中考虑了延迟和其他时序。

Maccabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     无需特殊的 SDRAM 驱动程序。 一旦针对 SDRAM 访问配置了 EPI 模块、其 SDRAM 时序就由硬件负责。 TivaWare SDK 中有一个适用于该应用的示例。 请在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\epi\SDRAM.c 中查找它