This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:确定适用于此芯片的 USB 调试探针#39;产品名称

Guru**** 2870000 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129EKCPDT, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397902/tm4c129ekcpdt-determine-the-usb-debug-probe-s-product-name-suitable-for-this-chip

器件型号:TM4C129EKCPDT
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U

工具与软件:

我们产品的目标板模型为 TM4C129EKCPDT、使用的 IDE 是 Code Composer Studio 12.7.1、JTAG 引脚将用于调试和编程。

我想确认"TMDSEMU560V2STM-U XDS560软件 v2系统跟踪 USB 调试探针"是合适的选项还是有其他建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jane:

     可以、您可以使用 XDS560。 CCS 支持多种适用于 TM4C129 MCU 的调试探针。 就我个人而言、我会使用在性能和成本之间达到最佳平衡的 XDS200 XDS110。 XDS560在高端上。