This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:MCAL_AM273x_09.01.00以太网错误

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396769/am2732-mcal_am273x_09-01-00-ethernet-bug

器件型号:AM2732

工具与软件:

尊敬的专家:

MCAL 版本09.01.00的 AM2732静态代码存在内存践踏错误、如下图所示。

红点表示问题、绿点表示修改计划。

请确认此修改是否符合 TI 的设计。

此致、

Ning Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我们将检查此情况并返回给您。

    BR、

    Sunil MS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过以下更改得到解决:

            /*
             * Make sure the driver does not transmit packet less than min. as per the
             * Ethernet standards.
             */
            if (totalLen < (uint16)60U)
            {
                uint16 remLenInBytes = ((uint16)60U - totalLen);
                /* Zero pad the packet data to at least 60 known bytes */
                
                (void)memset ( ((void *)(pDataBuffer + totalLen)), 0, 
                (void)memset ( ((void *)(&(pDataBuffer->payload[LenByte]))), 0, 
                          (size_t)remLenInBytes );
                /* With Ethernet FCS, total transmitted size will be the minimum 64 bytes */
                totalLen = (uint16)60U;
            }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下哪个特定的 MCAL 版本可以解决此问题。

    此外,为我提供一份记录麦克尔修复问题历史的文件是否方便?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Misael、您能提供 MCAL 固定版本的应用程序链接吗? 我的安全资源已过期。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning Wang、

    上述修复将 包含在计划于2025年1月30日发布的下一个 AM273x MCAL 版本中。

    您可以在软件包中提供的发行说明中找到修正错误和已知问题。

    @、您是否需要 AM273 09.01.00版本的安全链接? 您可以在下面找到这些信息。

    https://www.ti.com/drr/opn/EP DSP-TPR12-SAFETY

    BR、

    Sunil M S.