This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Keywriter 机制和安全引导实现的阐释

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387089/am2634-clarification-on-keywriter-mechanisms-and-secure-boot-implementation

器件型号:AM2634

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在将 Keywriter 机制和安全启动流程的多个方面与我们的生产中相集成时、我们希望得到澄清。 下面是我们希望能够回答的一些详细问题:

  1.     使用生成的证书的功能是什么 gen_keywr_cert.sh?  smek.key中的公钥smpk.pem 和密钥编写证书之间是否存在关系?

  2. Keywriter 附加包中的代码实际上不是 Keywriter 代码吗? Keywriter 代码、 SBL 和工具(证书生成)之间有什么关系?它们如何工作?

  3. 该文件夹的用途是什么 source/security/tifs/sbl_keywriter/scripts/cert_gen/common/keys_devel

  4. Keywriter 映像如何将密钥写入芯片的 OTP 电子保险丝?

  5. 在工厂生产过程中、以下过程是否可行?
    a.编程站通过 CAN 将密钥写入器映像写入 RAM 地址、在 RAM 地址中执行写入密钥。
    b.编程站通过 CAN 将已签名的生产软件写入闪存。
    c.对器件执行下电上电、安全启动就会生效。

  6. 是否使用smek.key SBL 和 HSM 运行时固件对整个二进制映像文件进行了加密? 此加密过程是否在编译期间完成? 所谓的 HS-SE 器件签名的 SBL 和 HSM 固件实际上都是签名和加密的映像文件吗?

  7. 签名是根据加密映像还是未加密映像计算的? 也就是说、加密和签名的顺序是什么?

我们感谢您为这些查询提供详细的解释、这将帮助我们确保我们的实施符合最佳实践和技术规格。

此致、
Cesc Yang。