This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:引导加载程序更新失败

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398673/lp-am263p-bootloader-update-failed

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

你好。


我有 AM263Px LaunchPad 板、但引导加载程序遇到问题。

当我最初将电路板连接到 PC 时、在设备管理器中查看 XDS110端口。

我尝试使用一个示例工程来启动 CCS 调试表单(版本12.7.1.00001、Sitara 器件支持1.3.5和 am263px SDK 09.02.00.55)。 CCS 显示了更新 XDS110固件的请求。

点击"Update (更新)"后、固件更新已启动、但最终在控制台中显示"update (更新)"后未找到 XDS110消息(无屏幕截图)。 设备管理器中的 COM 端口数量已更改、现在已成为常规串行端口。 现在无法完成任何刷写/调试。

我已经尝试使用 SDK 中的 uart_uniflash 脚本恢复引导加载程序固件、但未开始上传。

如何恢复引导加载程序、或者至少如何使用 CCS 开始调试(我为其提供了第二个 LaunchPad 板)?