This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:将时钟速度配置为32MHz 以实现比80MHz 更低的功耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, MSPM0G1106, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397697/mspm0g1106-configuring-the-clock-speed-to-32mhz-to-achieve-lower-power-consumption-than-80mhz

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1305、、 SysConfig

工具与软件:

您好!

我们目前正在将 MSPM0L1305 MCU 用于我们的项目。 由于存储器限制、我们希望切换到 MSPM0G1106。

我的问题是、对于 MSPM0G1106、最大可能时钟速度的额定值为80MHz、我们仍然可以将其配置为在32MHz 下运行并实现较低的功耗水平吗?

我是根据数据表中的内容假定的、但想仔细检查一下。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    是的、可以使用 SysConfig 或一些简单的寄存器写入轻松调整。 简而言之、完全可以以32MHz (或更低)运行、并且与以更高时钟速度运行的相同应用相比、这将降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、迪伦!