Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
现在、我们将 MSPM0L1105用于 MBUS 的另一个通信模块、我们之前是与 MODBUS 合作开发的。
因为我们使用 UART0作为外设之一。

问题如下:
当我们使用 XDS110在调试模式下运行该器件时、所有功能将按预期正常运行。
但是、当器件在没有调试器的独立模式下加电时、令人遗憾的是、甚至无法加电。
我们在 UART0上使用了基于光耦合器的隔离、因此我们在 PA18 (MSPM0的 RX 引脚)上使用了4.7k Ω 的上拉电阻。
请查看以下观察表:

我们注意到这个也用于 BSL 调用、我们怀疑这个事实与此相关。
按照 TI 对 MSPM0的建议、我们在 NRST 引脚上具有 RC 配置:带有10nF 下拉电容器的外部47-kΩ 上拉电阻器。
您能帮助我们解决这个问题吗?
谢谢。此致。