This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:支持请求:TMS570LS1227上的 PX5 RTOS 和 TMS570LC43的移植

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398011/tms570ls1227-support-request-px5-rtos-on-tms570ls1227-and-porting-from-tms570lc43

器件型号:TMS570LS1227

工具与软件:

我目前使用的是 TMS570LS1227微控制器、有兴趣在我的项目中使用 PX5 RTOS。 我有几个问题、非常感谢您的帮助:

  1. PX5 RTOS 集成 :您能否提供有关使用 Code Composer Studio (CCS)将 PX5 RTOS 与 TMS570LS1227系列一起设置和使用的指导或资源? 具体而言、我正在查找有关安装、配置和集成步骤的信息。

  2. 移植 PX5 RTOS :我知道 PX5 RTOS 有 TMS570LC43的示例和支持。 由于我使用的是 TMS570LS1227、因此将 RTOS 示例从 TMS570LC43修改为 TMS570LS1227有哪些关键注意事项和步骤? 此过渡是否需要进行任何具体更改或调整?

如果有任何相关文档、示例或支持渠道可以帮助我解决这些问题、请告诉我。 您的指导将有助于为我的项目成功实施 PX5 RTOS。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akmal Khan:

    遗憾的是、我们没有任何 PX5 RTOS 示例。

    我们确实有几个使用 Free RTOS 的示例、但我们没有任何使用 PX5 RTOS 的示例。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。