This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0L1105 LED 褪色

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398078/mspm0l1105-mspm0l1105-led-fading

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的论坛:

都需要您在一个任务中提供支持。

我想为 LED 0至100%呼吸、我尝试 timx_timer_mode_pwm_edge_sleep 示例、但没有出现任何情况。 然后、我尝试了 timx_timer_mode_periodic_standby_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang 这个示例、但也需要您的帮助。

请建议我如何处理此任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么不是你所期望的? 示例的作用是什么?

    这是 Launchpad 上的 LED 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    launchpad 上未指示灯。 我们的 PCBA 的 LED 位于 PA27、PA16、PA24。 我想把这个 LED 从100%点亮到0%。 比如让 LED 从100%的光褪色到0%的光。 我该如何处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是来自 MSPM0G3507 adctopwm 示例的代码。 它应该可以让您快速入门。

    #define  ADC_MINIMUM_VALUE 500  
    
    #include "ti_msp_dl_config.h"
    
    volatile bool gCheckADC;
    volatile uint32_t gCCV;
    volatile uint16_t gAdcResult;
    
    int main(void) {
    
        SYSCFG_DL_init();
        NVIC_EnableIRQ(ADC12_0_INST_INT_IRQN);
    
        DL_Timer_setCaptCompUpdateMethod(PWM_0_INST, GPTIMER_CCCTL_01_CCUPD_ZERO_EVT, DL_TIMER_CC_0_INDEX);
    
        /* Start our ADC conversion and PWM Timers */
        DL_Timer_startCounter(TIMER_0_INST);
        DL_Timer_startCounter(PWM_0_INST);
    
        gCheckADC = false;
    
        while (1) 
        {
        __WFI();
    
        if (gCheckADC) {
        
            gCheckADC = false;
            gAdcResult = DL_ADC12_getMemResult(ADC12_0_INST, DL_ADC12_MEM_IDX_0);
            /* Check if the gAdcResult is above the minmum threshold */
                if (gAdcResult > ADC_MINIMUM_VALUE)
                {
                    /* Start counter in case it was previously stopped. */
                    DL_Timer_startCounter(PWM_0_INST);
    
                    /* Do necessary ADC-to-PWM scaling here: */
    
                    /* Here we just map the ADC Result from 0 to 100% of the Load Value */
                    gCCV = DL_Timer_getLoadValue(PWM_0_INST)*gAdcResult/4096;
                    /* CC Value will update on the next zero event */
                    DL_TimerG_setCaptureCompareValue(PWM_0_INST, DL_Timer_getLoadValue(PWM_0_INST)-gCCV, DL_TIMER_CC_0_INDEX);
                }
                else 
                {
                    /* If gAdcResult is not above minmum value then disable timer */
                    DL_TimerG_stopCounter(PWM_0_INST);
                }
            }
        }
    }
    
    void ADC12_0_INST_IRQHandler(void) {
      switch (DL_ADC12_getPendingInterrupt(ADC12_0_INST)) {
      case DL_ADC12_IIDX_MEM0_RESULT_LOADED:
        gCheckADC = true;
        break;
      default:
        break;
      }
      DL_ADC12_enableConversions(ADC12_0_INST);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 编写代码。

    MCU 的所有引脚均被占用、对 ADC 引脚没有特权。 这可能还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需为 ADC 值 gADCResult 输入一个假值、该值会随着时间的推移而变化、以查看 PWM 运行。 我刚才输入这个示例、以便向您展示如何更改 PWM 占空比。

    可以摆脱所有 ADC 调用。

    但请注意、如果没有 ADC、就没有中断。 删除_WFI()宏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你 想让呼吸的 LED 吗?

    请仅使用计时器来更改 PWM (LED 的输出)的 cc 值(使用以下代码行:DL_TimerG_setCaptureCompareValue (PWM_0_INST、5000、DL_TIMER_CC_0_INDEX);)

    此致、

    Zoey